欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

分析天平操作规程

  • 2021.01.13 11:45:39
  • 米思米
  • 3334
点击收听全文语音朗读

  分析天平是实验中进行准确称量时最重要的仪器,是比台秤更为精确的称量仪器,可精确称量至0.0001g (即0.1mg)以上。分析天平类型多种多样,有机械式、电子式、手动式、半自动式、全自动式等等,但原理与使用方法基本相同。


  分析天平操作规程如下:

1.旋动开关使用时,必须缓慢均匀地启闭,过快时会使刀刃损坏,同时由于过剧晃动造成计量误差;

2.在每次称量时,都应将分析天平关闭,不能在分析天平开启时增减砝码,或在秤盘中放置被称物;

3.称量时应先适当地估计添加砝码,然后开启分析天平,观察指针偏移方向后,再增减砝码,重新开启分析天平至投影屏中出现静止到10mg内的读数为止;

4.被称物在10mg以下时,可在投影屏上直接读出;

5.分析天平室内温度应保持在20±2℃,避免阳光晒射及涡流侵袭或单面受冷受热,框罩内应放置硅矾干燥剂。不得使用酸性液作干燥剂;

6.被称物体应放在秤盘中央,不得超过分析天平最大称量;

7.对过于冷热且含有挥发性及腐蚀性的物体不可放入分析天平内称量;

8.分析天平使用完毕后,应将制动器关闭和砝码指数盘旋至零位,并将分析天平用套子罩上;

9.当整个分析天平要搬动时,必须将横梁、左右秤盘、环形砝码、吊耳等零件小心取下,放入盒内。其他零件不可随意拆下。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities